Machine Expert > V2.1 > EcoStruxure Machine Expert - Safety > EcoStruxure Machine Expert - Safety > Biblioteca blocchi di funzione di sicurezza PLCopen > SF_OutControl

SF_OutControl

La seguente descrizione è valida per il blocco di funzione SF_OutContrl_V1_0z, versione 1.0z (ove z = 0 - 9).

Breve descrizione

Il blocco di funzione di sicurezza SF_OutControl sorveglia l'uscita di un dispositivo di protezione. L'uscita di sicurezza viene controllata a dipendere da un segnale proveniente dal controllore standard (avvio/arresto esercizio) e da un segnale di sicurezza (monitoraggio di una funzione di sicurezza, ad es., arresto di emergenza).

S_StartReset si può usare per specificare un'inibizione di avvio e S_AutoReset per specificare un'inibizione di riavvio. Ambedue le inibizioni si riferiscono all'avvio o riavvio del Safety Logic Controller o della funzione di sicurezza.

In aggiunta, l'ingresso StaticControl permette di specificare un'addizionalmente richiesto arresto dell'esercizio del controllore standard con la funzione di sicurezza richiesta e prima dell'attivazione del blocco di funzione.

Ingressi del blocco di funzione

Cliccare sui corrispondenti hyperlink per ottenere informazioni dettagliate sui seguenti punti.

Nome

Breve descrizione

Valore

Ingresso a controllo di stato per l'attivazione del blocco di funzione.

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

  • FALSE: Blocco di funzione non attivo

  • TRUE: Blocco di funzione attivo

Ingresso controllato da stato per lo stato della funzione di sicurezza a monte.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

  • SAFEFALSE: Funzione di sicurezza a monte attivata

  • SAFETRUE: Funzione di sicurezza a monte non attivata

Ingresso a controllo di stato (quando l'ingresso StaticControl = TRUE) o ingresso attivato da fronte (quando l'ingresso StaticControl = FALSE) che valuta la richiesta di processo proveniente dal controllore standard.

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

  • FALSE: Richiesta di commutare l'uscita di abilitazione S_OutControl a SAFEFALSE

  • TRUE: Richiesta di commutare l'uscita di abilitazione S_OutControl a SAFETRUE

  • Fronte FALSE > TRUE: Un fronte di segnale positivo rappresenta l'avvio dell'esercizio nel controllore standard

Specificazione di un addizionalmente richiesto arresto dell'esercizio mediante l'attivazione di una funzione di sicurezza e/o prima dell'attivazione del blocco di funzione.

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

  • FALSE: Addizionale arresto esercizio richiesto

  • TRUE: Addizionale arresto esercizio non richiesto

Ingresso a controllo di stato per specificare l'inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione.

Un'inibizione di avvio attiva dev'essere rimossa a mano mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Un'inibizione di avvio disattivata provoca la commutazione automatica dell'uscita S_OutControl a SAFETRUE quando il blocco di funzione è abilitato, la funzione di sicurezza non è richiesta e la richiesta proveniente dal controllore standard è segnalata all'ingresso ProcessControl.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

Tenere conto della prima avvertenza sotto questa tabella.

  • SAFEFALSE: Con inibizione di avvio

  • SAFETRUE: Senza inibizione di avvio

Ingresso a controllo di stato per specificare un'inibizione di riavvio dopo il ritorno del segnale SAFETRUE all'ingresso S_SafeControl.

Un'inibizione di riavvio attiva dev'essere rimossa a mano mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Un'inibizione di riavvio disattivata causa la commutazione automatica dell'uscita S_OutControl a SAFETRUE se il blocco di funzione è abilitato, la funzione di sicurezza non è richiesta e la richiesta proveniente dal controllore standard è segnalata all'ingresso ProcessControl.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

Tenere conto della prima avvertenza sotto questa tabella.

  • SAFEFALSE: Con inibizione di riavvio

  • SAFETRUE: Senza inibizione di riavvio

Ingresso attivato da fronte per il segnale di reset:

  • Reset di messaggi di errore quando la causa dell'errore non sussiste più.

  • Reset a mano di un'inibizione di avvio/riavvio attiva (specificata con S_StartReset e/o S_AutoReset).

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

NOTA:

Il reset non consegue a un fronte negativo (discendente), come specificato nella norma EN ISO 13849-1, ma a un fronte positivo (ascendente).

Tenere conto della seconda avvertenza sotto questa tabella.

  • FALSE: Reset non richiesto

  • Fronte FALSE > TRUE: Reset richiesto

L'inibizione di avvio e/o di riavvio può essere disattivata solo a condizione che sia sicuro che un avvio/riavvio della macchina / del sistema non possa comportare una situazione di pericolo o che un'inibizione di avvio/riavvio idonea sia implementata in un'altra posizione o con altri mezzi.

 AVVERTENZA

NON CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

  • Verificate le conseguenze di un'inibizione di avvio disattivata (S_StartReset = SAFETRUE) e/o di un'inibizione di riavvio disattivata (S_AutoReset = SAFETRUE) per la vostra macchina / il vostro processo prima di implementarle.

  • Rispettate le prescrizioni della normativa di settore rilevanti per le inibizioni di avvio/riavvio.

  • Controllate che sia implementata un'inibizione di avvio adatta in un'altra posizione o con altri mezzi.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

Il reset del blocco di funzione mediante fronte di segnale positivo all'ingresso Reset può causare la commutazione immediata dell'uscita S_OutControl a SAFETRUE (a dipendere dallo stato degli altri ingressi).

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

  • Includete nella vostra analisi del rischio le conseguenze di un reset mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset.

  • Assicurate che siano state prese misure e adottate procedure idonee (secondo la normativa di settore applicabile) ad evitare situazioni di pericolo durante il reset.

  • Non entrate nella zona di operazione durante il reset.

  • Assicurate che nessun altro possa accedere alla zona di operazione durante il reset.

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ovunque ci sia pericolo per le persone e per l'attrezzatura.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

Uscite del blocco di funzione

Cliccare sui corrispondenti hyperlink per ottenere informazioni dettagliate sui seguenti punti.

Nome

Breve descrizione

Valore

Uscita che segnala "Blocco di funzione attivato / non attivato".

Tipo di dati: BOOL

  • FALSE: Il blocco di funzione non è attivato (Activate = FALSE) e tutte le uscite del blocco di funzione sono commutate a FALSE/SAFEFALSE.

  • TRUE: Il blocco di funzione è attivo (Activate = TRUE) e i parametri di uscita rappresentano lo stato della funzione di sicurezza.

Uscita per segnali di abilitazione del blocco di funzione.

Tipo di dati: SAFEBOOL

  • SAFEFALSE:

    • Blocco di funzione non attivato (Activate = FALSE)

    • o una funzione di sicurezza attivata a monte è stata rilevata dal blocco di funzione (S_SafeControl = SAFEFALSE)

    • o è attiva un'inibizione di avvio/riavvio

    • o è stato richiesto un arresto dell'esercizio dal controllore standard mediante ProcessControl (FALSE).

    • o è stato rilevato un errore.

  • SAFETRUE:

    • Blocco di funzione attivato (Activate = TRUE)

    • e il blocco di funzione non ha rilevato funzione di sicurezza attivata (S_SafeControl = SAFETRUE)

    • e non è attiva inibizione di avvio/riavvio

    • e lo stato di operazione è richiesto dal controllore standard mediante ProcessControl (TRUE)

    • e non è stato rilevato errore.

Uscita per messaggi di errore.

Tipo di dati: BOOL

  • FALSE: Nessun errore.

  • TRUE: Il blocco di funzione ha rilevato un errore. Di conseguenza, l'uscita S_OutControl diventa SAFEFALSE.

Uscita per messaggi diagnostici.

Tipo di dati: WORD

Messaggio diagnostico del blocco di funzione.

I valori possibili sono elencati e descritti nell'argomento "Codici diagnostici".

Diagramma di sequenza segnali

Questo diagramma si riferisce a un tipico controllo d'uscita con inibizione di avvio attiva e inibizione di riavvio attiva. Non è configurata richiesta di addizionale arresto operazione del controllore standard.

  • StaticControl = TRUE: Non è specificato arresto esercizio addizionale

  • S_StartReset = SAFEFALSE: Inibizione di avvio attiva seguente all'attivazione del blocco di funzione e all'avvio del Safety Logic Controller

  • S_AutoReset = SAFEFALSE: Inibizione di riavvio in seguito alla rimozione della richiesta della funzione di sicurezza (ritorno del segnale SAFETRUE all'ingresso S_SafeControl).

NOTA:

Anche l'altro diagramma di sequenza segnali può essere utile al riguardo.

NOTA:

I diagrammi di sequenza segnali in questa documentazione possibilmente omettono determinati codici diagnostici. Possibilmente non viene, per esempio, visualizzato un codice diagnostico quando il relativo stato del blocco di funzione è uno stato di transizione temporaneo ed è attivo per un solo ciclo del Safety Logic Controller.

Sono illustrate solo le tipiche combinazioni di segnali in ingresso. Altre combinazioni di segnali sono possibili.

0

Il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE). Di conseguenza, tutte le uscite sono FALSE o SAFEFALSE.

1

Dopo l'attivazione del blocco di funzione con Activate = TRUE, l'inibizione di avvio è inizialmente attiva.

2

Un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset resetta l'inibizione di avvio.

3

Richiesta proveniente dal controllore standard sull'ingresso ProcessControl del blocco di funzione di commutare l'uscita di abilitazione S_OutControl a SAFETRUE. Tenendo conto degli altri ingressi, la situazione è la seguente: Se ProcessControl = TRUE, l'uscita S_OutControl = SAFETRUE.

4

ProcessControl commuta a FALSE: Richiesta di arresto dell'esercizio da parte del controllore standard. L'uscita di abilitazione S_OutControl di conseguenza commuta a SAFEFALSE.

5

Nuova richiesta su ProcessControl di commutare l'uscita di abilitazione S_OutControl a SAFETRUE (avvio dell'esercizio nel controllore standard).

Dato che non è richiesta funzione di sicurezza (S_SafeControl = SAFETRUE) e non è configurata richiesta di addizionale arresto dell'esercizio (StaticControl = TRUE), l'uscita S_OutControl commuta a SAFETRUE. Fa seguito l'esercizio normale.

6

Richiesta di funzione di sicurezza, ad es., tramite pressione del dispositivo di arresto di emergenza (S_SafeControl = SAFEFALSE). L'uscita S_OutControl commuta immediatamente a SAFEFALSE.

7

Quando è stata rimossa la richiesta della funzione di sicurezza (ad es., mediante la disattivazione del dispositivo di arresto di emergenza, S_SafeControl torna nuovamente SAFETRUE), l'inibizione di riavvio è attiva. S_OutControl di conseguenza rimane SAFEFALSE.

8

Rimozione dell'inibizione di riavvio mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Dato che non è richiesto arresto addizionale dell'esercizio del controllore standard (ingresso ProcessControl) con StaticControl = TRUE e ProcessControl rimane TRUE, S_OutControl commuta a SAFETRUE.

Esempio applicativo

Questo esempio illustra il controllo di un'uscita di sicurezza con il blocco di funzione di sicurezza SF_OutControl. Una costante TRUE all'ingresso StaticControl specifica che non è richiesto arresto addizionale dell'esercizio del controllore standard.

Tutti i blocchi di funzione coinvolti sono permanentemente attivati dalla costante TRUE applicata all'ingresso Activate.

Un dispositivo di arresto di emergenza S1 è collegato in monocanale al morsetto d'ingresso I0 del dispositivo d'ingresso di sicurezza SDI 1 e assegnato alla variabile I/O globale S1_EStopDevice_In. Questa variabile I/O globale è collegata all'ingresso S_EStopIn del blocco di funzione SF_EmergencyStop. Né un'inibizione di avvio né un'inibizione di riavvio sono specificate per il blocco di funzione SF_EmergencyStop (costante SAFETRUE su ambedue gli ingressi S_StartReset e S_AutoReset).

Ambedue le inibizioni sono invece configurate nel blocco di funzione SF_OutControl: L'ingresso S_StartReset = SAFEFALSE specifica un'inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione. S_AutoReset = SAFEFALSE configura un'inibizione di riavvio dopo la rimozione della richiesta di funzione di sicurezza, ossia quando il segnale SAFETRUE è tornato ad essere presente all'ingresso S_SafeControl. Ambedue le inibizioni si rimuovono solo con un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. A tal fine, il pulsante di reset S2 è connesso all'ingresso NI0 del dispositivo d'ingresso standard DI 1. Il suo segnale d'ingresso è assegnato alla variabile I/O globale S2_Reset, che a sua volta è collegata all'ingresso Reset del blocco di funzione SF_OutControl.

Ulteriore collegamento del blocco di funzione SF_OutControl:

  • L'uscita di abilitazione S_EStopOut del blocco di funzione SF_EmergencyStop segnala lo stato della funzione di sicurezza ed è collegata direttamente all'ingresso del blocco di funzione S_SafeControl.

  • L'ingresso ProcessControl del blocco di funzione SF_OutControl è controllato da un segnale del controllore standard. L'avvio/arresto dell'esercizio viene segnalato dalla variabile di scambio ExchVar_OpStart. ProcessControl segnala se il controllore standard richiede o meno di commutare l'uscita di abilitazione S_OutControl a SAFETRUE.

  • Una costante TRUE è applicata all'ingresso StaticControl, ossia non è richiesto arresto addizionale dell'esercizio del controllore standard. In questa situazione, il segnale su ProcessControl può essere TRUE quando viene rimossa la richiesta della funzione di sicurezza (ingresso S_SafeControl) e quando il blocco di funzione viene attivato senza che ciò comporti un errore.

  • L'uscita S_OutControl del blocco di funzione è assegnata alla variabile I/O globale OC_Out, che a sua volta è collegata al morsetto d'uscita O0 del dispositivo di sicurezza.

S1

Arresto di emergenza

S2

Reset

Altre informazioni:

Anche l'altro esempio applicativo e le note che lo accompagnano possono essere utili.