La seguente descrizione è valida per il blocco di funzione SF_OutContrl_V1_0z, versione 1.0z (ove z = 0 - 9).
Il blocco di funzione di sicurezza SF_OutControl sorveglia l'uscita di un dispositivo di protezione. L'uscita di sicurezza viene controllata a dipendere da un segnale proveniente dal controllore standard (avvio/arresto esercizio) e da un segnale di sicurezza (monitoraggio di una funzione di sicurezza, ad es., arresto di emergenza). S_StartReset si può usare per specificare un'inibizione di avvio e S_AutoReset per specificare un'inibizione di riavvio. Ambedue le inibizioni si riferiscono all'avvio o riavvio del Safety Logic Controller o della funzione di sicurezza. In aggiunta, l'ingresso StaticControl permette di specificare un'addizionalmente richiesto arresto dell'esercizio del controllore standard con la funzione di sicurezza richiesta e prima dell'attivazione del blocco di funzione. |
![]() |
Cliccare sui corrispondenti hyperlink per ottenere informazioni dettagliate sui seguenti punti.
Nome |
Breve descrizione |
Valore |
---|---|---|
Ingresso a controllo di stato per l'attivazione del blocco di funzione. Tipo di dati: BOOL Valore iniziale: FALSE |
|
|
Ingresso controllato da stato per lo stato della funzione di sicurezza a monte. Tipo di dati: SAFEBOOL Valore iniziale: SAFEFALSE |
|
|
Ingresso a controllo di stato (quando l'ingresso StaticControl = TRUE) o ingresso attivato da fronte (quando l'ingresso StaticControl = FALSE) che valuta la richiesta di processo proveniente dal controllore standard. Tipo di dati: BOOL Valore iniziale: FALSE |
|
|
Specificazione di un addizionalmente richiesto arresto dell'esercizio mediante l'attivazione di una funzione di sicurezza e/o prima dell'attivazione del blocco di funzione. Tipo di dati: BOOL Valore iniziale: FALSE |
|
|
Ingresso a controllo di stato per specificare l'inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione. Un'inibizione di avvio attiva dev'essere rimossa a mano mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Un'inibizione di avvio disattivata provoca la commutazione automatica dell'uscita S_OutControl a SAFETRUE quando il blocco di funzione è abilitato, la funzione di sicurezza non è richiesta e la richiesta proveniente dal controllore standard è segnalata all'ingresso ProcessControl. Tipo di dati: SAFEBOOL Valore iniziale: SAFEFALSE Tenere conto della prima avvertenza sotto questa tabella. |
|
|
Ingresso a controllo di stato per specificare un'inibizione di riavvio dopo il ritorno del segnale SAFETRUE all'ingresso S_SafeControl. Un'inibizione di riavvio attiva dev'essere rimossa a mano mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Un'inibizione di riavvio disattivata causa la commutazione automatica dell'uscita S_OutControl a SAFETRUE se il blocco di funzione è abilitato, la funzione di sicurezza non è richiesta e la richiesta proveniente dal controllore standard è segnalata all'ingresso ProcessControl. Tipo di dati: SAFEBOOL Valore iniziale: SAFEFALSE Tenere conto della prima avvertenza sotto questa tabella. |
|
|
Ingresso attivato da fronte per il segnale di reset:
Tipo di dati: BOOL Valore iniziale: FALSE
NOTA:
Il reset non consegue a un fronte negativo (discendente), come specificato nella norma EN ISO 13849-1, ma a un fronte positivo (ascendente). Tenere conto della seconda avvertenza sotto questa tabella. |
|
L'inibizione di avvio e/o di riavvio può essere disattivata solo a condizione che sia sicuro che un avvio/riavvio della macchina / del sistema non possa comportare una situazione di pericolo o che un'inibizione di avvio/riavvio idonea sia implementata in un'altra posizione o con altri mezzi.
AVVERTENZA | |
---|---|
Il reset del blocco di funzione mediante fronte di segnale positivo all'ingresso Reset può causare la commutazione immediata dell'uscita S_OutControl a SAFETRUE (a dipendere dallo stato degli altri ingressi).
AVVERTENZA | |
---|---|
Cliccare sui corrispondenti hyperlink per ottenere informazioni dettagliate sui seguenti punti.
Nome |
Breve descrizione |
Valore |
---|---|---|
Uscita che segnala "Blocco di funzione attivato / non attivato". Tipo di dati: BOOL |
|
|
Uscita per segnali di abilitazione del blocco di funzione. Tipo di dati: SAFEBOOL |
|
|
Uscita per messaggi di errore. Tipo di dati: BOOL |
|
|
Uscita per messaggi diagnostici. Tipo di dati: WORD |
Messaggio diagnostico del blocco di funzione. I valori possibili sono elencati e descritti nell'argomento "Codici diagnostici". |
Questo diagramma si riferisce a un tipico controllo d'uscita con inibizione di avvio attiva e inibizione di riavvio attiva. Non è configurata richiesta di addizionale arresto operazione del controllore standard.
StaticControl = TRUE: Non è specificato arresto esercizio addizionale
S_StartReset = SAFEFALSE: Inibizione di avvio attiva seguente all'attivazione del blocco di funzione e all'avvio del Safety Logic Controller
S_AutoReset = SAFEFALSE: Inibizione di riavvio in seguito alla rimozione della richiesta della funzione di sicurezza (ritorno del segnale SAFETRUE all'ingresso S_SafeControl).
Anche l'altro diagramma di sequenza segnali può essere utile al riguardo.
I diagrammi di sequenza segnali in questa documentazione possibilmente omettono determinati codici diagnostici. Possibilmente non viene, per esempio, visualizzato un codice diagnostico quando il relativo stato del blocco di funzione è uno stato di transizione temporaneo ed è attivo per un solo ciclo del Safety Logic Controller.
Sono illustrate solo le tipiche combinazioni di segnali in ingresso. Altre combinazioni di segnali sono possibili.
0 |
Il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE). Di conseguenza, tutte le uscite sono FALSE o SAFEFALSE. |
1 |
Dopo l'attivazione del blocco di funzione con Activate = TRUE, l'inibizione di avvio è inizialmente attiva. |
2 |
Un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset resetta l'inibizione di avvio. |
3 |
Richiesta proveniente dal controllore standard sull'ingresso ProcessControl del blocco di funzione di commutare l'uscita di abilitazione S_OutControl a SAFETRUE. Tenendo conto degli altri ingressi, la situazione è la seguente: Se ProcessControl = TRUE, l'uscita S_OutControl = SAFETRUE. |
4 |
ProcessControl commuta a FALSE: Richiesta di arresto dell'esercizio da parte del controllore standard. L'uscita di abilitazione S_OutControl di conseguenza commuta a SAFEFALSE. |
5 |
Nuova richiesta su ProcessControl di commutare l'uscita di abilitazione S_OutControl a SAFETRUE (avvio dell'esercizio nel controllore standard). Dato che non è richiesta funzione di sicurezza (S_SafeControl = SAFETRUE) e non è configurata richiesta di addizionale arresto dell'esercizio (StaticControl = TRUE), l'uscita S_OutControl commuta a SAFETRUE. Fa seguito l'esercizio normale. |
6 |
Richiesta di funzione di sicurezza, ad es., tramite pressione del dispositivo di arresto di emergenza (S_SafeControl = SAFEFALSE). L'uscita S_OutControl commuta immediatamente a SAFEFALSE. |
7 |
Quando è stata rimossa la richiesta della funzione di sicurezza (ad es., mediante la disattivazione del dispositivo di arresto di emergenza, S_SafeControl torna nuovamente SAFETRUE), l'inibizione di riavvio è attiva. S_OutControl di conseguenza rimane SAFEFALSE. |
8 |
Rimozione dell'inibizione di riavvio mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Dato che non è richiesto arresto addizionale dell'esercizio del controllore standard (ingresso ProcessControl) con StaticControl = TRUE e ProcessControl rimane TRUE, S_OutControl commuta a SAFETRUE. |
Questo esempio illustra il controllo di un'uscita di sicurezza con il blocco di funzione di sicurezza SF_OutControl. Una costante TRUE all'ingresso StaticControl specifica che non è richiesto arresto addizionale dell'esercizio del controllore standard.
Tutti i blocchi di funzione coinvolti sono permanentemente attivati dalla costante TRUE applicata all'ingresso Activate.
Un dispositivo di arresto di emergenza S1 è collegato in monocanale al morsetto d'ingresso I0 del dispositivo d'ingresso di sicurezza SDI 1 e assegnato alla variabile I/O globale S1_EStopDevice_In. Questa variabile I/O globale è collegata all'ingresso S_EStopIn del blocco di funzione SF_EmergencyStop. Né un'inibizione di avvio né un'inibizione di riavvio sono specificate per il blocco di funzione SF_EmergencyStop (costante SAFETRUE su ambedue gli ingressi S_StartReset e S_AutoReset).
Ambedue le inibizioni sono invece configurate nel blocco di funzione SF_OutControl: L'ingresso S_StartReset = SAFEFALSE specifica un'inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione. S_AutoReset = SAFEFALSE configura un'inibizione di riavvio dopo la rimozione della richiesta di funzione di sicurezza, ossia quando il segnale SAFETRUE è tornato ad essere presente all'ingresso S_SafeControl. Ambedue le inibizioni si rimuovono solo con un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. A tal fine, il pulsante di reset S2 è connesso all'ingresso NI0 del dispositivo d'ingresso standard DI 1. Il suo segnale d'ingresso è assegnato alla variabile I/O globale S2_Reset, che a sua volta è collegata all'ingresso Reset del blocco di funzione SF_OutControl.
Ulteriore collegamento del blocco di funzione SF_OutControl:
L'uscita di abilitazione S_EStopOut del blocco di funzione SF_EmergencyStop segnala lo stato della funzione di sicurezza ed è collegata direttamente all'ingresso del blocco di funzione S_SafeControl.
L'ingresso ProcessControl del blocco di funzione SF_OutControl è controllato da un segnale del controllore standard. L'avvio/arresto dell'esercizio viene segnalato dalla variabile di scambio ExchVar_OpStart. ProcessControl segnala se il controllore standard richiede o meno di commutare l'uscita di abilitazione S_OutControl a SAFETRUE.
Una costante TRUE è applicata all'ingresso StaticControl, ossia non è richiesto arresto addizionale dell'esercizio del controllore standard. In questa situazione, il segnale su ProcessControl può essere TRUE quando viene rimossa la richiesta della funzione di sicurezza (ingresso S_SafeControl) e quando il blocco di funzione viene attivato senza che ciò comporti un errore.
L'uscita S_OutControl del blocco di funzione è assegnata alla variabile I/O globale OC_Out, che a sua volta è collegata al morsetto d'uscita O0 del dispositivo di sicurezza.
S1 |
Arresto di emergenza |
S2 |
Reset |
Anche l'altro esempio applicativo e le note che lo accompagnano possono essere utili.
Maggiori informazioni si trovano nelle seguenti sezioni: