I codici diagnostici esadecimali qui elencati vengono emessi in tipo di dati WORD all'uscita DiagCode del blocco di funzione.
Codice (hex) |
Descrizione |
Opzioni per rimediare |
---|---|---|
0000 |
Il blocco di funzione non è attivo. |
Attivare il blocco di funzione commutando Activate a TRUE. |
8000 |
Il blocco di funzione non ha rilevato un evento di stato o un errore per commutare l'uscita di abilitazione a SAFEFALSE. Non è presente alcuna funzione di sicurezza attivata. All'ingresso ProcessControl il controllore standard segnala "esercizio normale" (ProcessControl = TRUE). |
Se ciò è un evento voluto: Non è necessario intervenire. Se non è un evento voluto:
|
8001 |
Il blocco di funzione è attivo. L'inibizione di avvio del blocco di funzione è attiva (specificata con S_StartReset = SAFEFALSE). |
Resettare il blocco di funzione per rimuovere l'inibizione di avvio attiva del blocco di funzione. |
8002 |
La funzione di sicurezza a monte è stata attivata. |
Resettare la funzione di sicurezza attivata. |
8003 |
La funzione di sicurezza a monte è tornata a segnalare l'esercizio normale. L'inibizione di riavvio del blocco di funzione è attiva (specificata con S_AutoReset = SAFEFALSE). |
Resettare il blocco di funzione per rimuovere l'inibizione di riavvio attiva del blocco di funzione e commutare il segnale di abilitazione a SAFETRUE. |
8010 |
Non è presente alcuna funzione di sicurezza attivata (SAFETRUE all'ingresso S_SafeControl). È stato richiesto un arresto dell'esercizio del controllore standard su ProcessControl (ProcessControl = FALSE). |
Richiesta di avvio dell'esercizio su ProcessControl proveniente dal controllore standard. |
C001 |
Con inibizione di avvio configurata (S_StartReset = SAFEFALSE) è stato rilevato un TRUE permanente su Reset. |
|
C002 |
Con inibizione di riavvio configurata (S_AutoReset = SAFEFALSE) è stato rilevato un TRUE permanente su Reset. |
|
C010 |
Durante l'attivazione del blocco di funzione o la rimozione della richiesta della funzione di sicurezza, il blocco di funzione ha rilevato la richiesta "esercizio normale" proveniente dal controllore standard (TRUE permanente su ProcessControl). Però StaticControl = FALSE richiede un arresto aggiuntivo dell'esercizio. |
|
C111 |
Il blocco di funzione ha rilevato un cambiamento di segnale simultaneo da FALSE a TRUE su ProcessControl e Reset. |
|
C211 |
Il blocco di funzione ha rilevato un cambiamento di segnale simultaneo da FALSE a TRUE su ProcessControl e Reset. |
|