Der sicherheitsbezogene Funktionsbaustein SF_EnableSwitch wertet die Signale eines handbetätigten dreistufigen Zustimmschalters (gemäß EN 60204) aus, um dessen Schaltstufe und Schaltrichtung zu erkennen. Damit wird die Aufhebung von technischen Schutzmaßnahmen mittels eines Zustimmschalters ermöglicht, unter der Voraussetzung, dass die entsprechende Betriebsart (z.B. Begrenzung der Bewegungsgeschwindigkeit oder des Bewegungsbereichs) angewählt und aktiv ist. Über S_AutoReset kann eine Wiederanlaufsperre vorgegeben werden. |
![]() |
Verschalten Sie die Signale des an die Sicherheitssteuerung angeschlossenen Zustimmschalters wie folgt mit den Eingängen des sicherheitsbezogenen Funktionsbausteins SF_EnableSwitch:
|
Druckpunkt |
|
Zwangsgeführte Kontakte |
Das resultierende Signal der Schließerkontakte E1 und E2 des Zustimmschalters schließen Sie am Bausteineingang S_EnableSwitchCh1 an. Das resultierende Signal der Öffnerkontakte E3 und E4 schließen Sie am Bausteineingang S_EnableSwitchCh2 an. Mittels dieser definierten Signalreihenfolge der Kontakte kann der sicherheitsbezogene Funktionsbaustein die Schaltstufe des Zustimmschalters und dessen Schaltrichtung detektieren.
Der verwendete dreistufige Zustimmschalter muss die in der folgenden Abbildung gezeigte Schaltfolge für seine drei Schaltstufen unterstützen, woraus die ebenfalls im Bild dargestellten Signale an den Bausteineingängen S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh2 resultieren.
Der Fehlerzustand des Funktionsbausteins kann nur verlassen werden, wenn die Fehlerursache nicht mehr besteht. Um den Fehlerzustand zu verlassen, lassen Sie den Zustimmschalter los, um ihn in die Schaltstellung 1 zu bringen. Falls mit S_AutoReset = SAFEFALSE eine Wiederanlaufsperre eingestellt ist, muss diese dann durch Drücken des Reset-Tasters aufgehoben werden.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Klicken auf die entsprechenden Hyperlinks.
Name |
Kurzbeschreibung |
Wert |
---|---|---|
Zustandsgesteuerter Eingang zur Aktivierung des Funktionsbausteins. Datentyp: BOOL Anfangswert: FALSE |
|
|
Zustandsgesteuerter Signaleingang zur Vorgabe, dass die angewählte Betriebsart aktiv ist (Rückmeldesignal, z.B. vom sicherheitsbezogenen Funktionsbaustein SF_ModeSelector). Datentyp: SAFEBOOL Anfangswert: SAFEFALSE |
|
|
Eingang für das resultierende Signal der Kontakte E1 und E2 des angeschlossenen Zustimmschalters. Datentyp: SAFEBOOL Anfangswert: SAFEFALSE |
Mögliche Werte: SAFETRUE oder SAFEFALSE, abhängig von der Schaltstufe (siehe Diagramm). |
|
Eingang für das resultierende Signal der Kontakte E3 und E4 des angeschlossenen Zustimmschalters. Datentyp: SAFEBOOL Anfangswert: SAFEFALSE |
Mögliche Werte: SAFETRUE oder SAFEFALSE, abhängig von der Schaltstufe (siehe Diagramm). |
|
Zustandsgesteuerter Eingang zur Vorgabe der Wiederanlaufsperre nach Rückkehr einer gültigen Signalfolge/-kombination an den Eingängen S_EnableSwitchCh1 und/oder S_EnableSwitchCh2 vom angeschlossenen Zustimmschalter. Eine aktive Wiederanlaufsperre muss durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset manuell aufgehoben werden. Eine deaktivierte Wiederanlaufsperre führt dazu, dass der Ausgang S_EnableSwitchOut automatisch auf SAFETRUE wechselt, wenn der Funktionsbaustein aktiviert und die Sicherheitsfunktion nicht mehr angefordert ist. Beachten Sie den ersten Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. Datentyp: SAFEBOOL Anfangswert: SAFEFALSE |
|
|
Flankengesteuerter Eingang für das Rücksetz-Signal:
Beachten Sie den zweiten Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. Datentyp: BOOL Anfangswert: FALSE
HINWEIS:
Abweichend von der Norm EN ISO 13849-1 erfolgt das Rücksetzen nicht wie dort gefordert durch eine negative (fallende) sondern durch eine positive (steigende) Flanke. |
|
WARNUNG | |
---|---|
Das Rücksetzen des Funktionsbausteins durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset kann dazu führen, dass Ausgang S_EnableSwitchOut sofort auf SAFETRUE gesteuert wird (in Abhängigkeit der Zustände an den übrigen Eingängen).
WARNUNG | |
---|---|
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Klicken auf die entsprechenden Hyperlinks.
Name |
Kurzbeschreibung |
Wert |
---|---|---|
Ausgang zur Signalisierung "Funktionsbaustein ist aktiviert/nicht aktiviert". Datentyp: BOOL |
|
|
Ausgang für das Freigabesignal des Funktionsbausteins. Datentyp: SAFEBOOL |
|
|
Ausgang für Fehlermeldung. Datentyp: BOOL Beachten Sie den Gefahrenhinweis unter dieser Tabelle. |
|
|
Ausgang für Diagnosemeldung. Datentyp: WORD |
Diagnosemeldung des Funktionsbausteins. Die möglichen Werte sind im Thema "Diagnose-Codes" aufgelistet und beschrieben. |
Wenn Sie keine Wiederanlaufsperre aktiviert haben (S_AutoReset = SAFETRUE), ist nach der Fehlerbehebung kein manuelles Rücksetzen erforderlich. In einem solchen Fall wird die Fehlermeldung automatisch bestätigt, sobald der Fehler behoben wurde.
WARNUNG | |
---|---|
Dieses Diagramm zeigt den Signalverlauf für eine typische Anwendung mit eingestellter Wiederanlaufsperre nach ungültiger Signalfolge (S_AutoReset = SAFEFALSE).
Die Signalablauf-Diagramme in dieser Dokumentation vernachlässigen möglicherweise bestimmte Diagnose-Codes. So kann beispielsweise ein Diagnose-Code im Diagramm fehlen, wenn der betreffende Status des Funktionsbausteins ein temporärer Übergangszustand ist und nur für einen Zyklus der Sicherheitssteuerung aktiv ist.
Es werden nur typische Signalkombinationen der Eingangssignale dargestellt. Weitere Signalkombinationen sind möglich.
0 |
Der Funktionsbaustein ist noch nicht aktiviert (Activate = FALSE). Folglich sind alle Ausgänge FALSE oder SAFEFALSE. |
1 |
Der Funktionsbaustein wird aktiviert (Activate = TRUE). Schaltstufe 1 liegt an (Eingang S_EnableSwitchCh1 = SAFEFALSE, Eingang S_EnableSwitchCh2 = SAFETRUE). Die erforderliche Betriebsart ist nicht aktiv (S_SafetyActive = SAFEFALSE). Ausgang S_EnableSwitchOut bleibt deshalb im definierten sicheren Zustand (SAFEFALSE). |
2 |
Die erforderliche Betriebsart wird aktiv (S_SafetyActive = SAFETRUE). |
3 |
Wechsel von Schaltstufe 1 auf Schaltstufe 2 (S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh2 = SAFETRUE), Ausgang S_EnableSwitchOut wird SAFETRUE. |
4 |
Wechsel von Schaltstufe 2 zurück auf Schaltstufe 1 (S_EnableSwitchCh1 wird SAFEFALSE), Ausgang S_EnableSwitchOut wird SAFEFALSE. |
5 |
Wechsel von Schaltstufe 1 auf Schaltstufe 2 (S_EnableSwitchCh1 wird wieder SAFETRUE). Weil aber die erforderliche Betriebsart nicht mehr aktiv ist (S_SafetyActive = SAFEFALSE), bleibt Ausgang S_EnableSwitchOut = SAFEFALSE. |
6 |
Die erforderliche Betriebsart ist jetzt wieder aktiv, der Funktionsbaustein erwartet nun zunächst Schaltstufe 1. Da zu diesem Zeitpunkt aber Schaltstufe 2 anliegt (S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh2 = SAFETRUE), wird der Fehlerausgang Error = TRUE. Die positive Flanke an Eingang Reset wird ignoriert, da immer noch die unzulässige Schaltstufe 2 anliegt (S_EnableSwitchCh1 = SAFETRUE und S_EnableSwitchCh2 = SAFETRUE). |
7 |
Wechsel in die gültige Schaltstufe 1. Der Funktionsbaustein erkennt aber ein statisches TRUE-Signal an Eingang Reset, Fehlerausgang Error bleibt deshalb TRUE. |
8 |
Während der gültigen Schaltstufe 1 (S_EnableSwitchCh1 = SAFEFALSE und S_EnableSwitchCh2 = SAFETRUE) verschwindet das statische Signal an Eingang Reset. Der Fehlerzustand (Error = TRUE) muss aber noch durch eine positive Flanke an Eingang Reset rückgesetzt werden. |
9 |
Die positive Flanke an Eingang Reset setzt den Fehlerausgang Error auf FALSE und hebt die Wiederanlaufsperre auf. |
10 |
Wechsel von Schaltstufe 1 auf Schaltstufe 2 (S_EnableSwitchCh2 und S_EnableSwitchCh1 = SAFETRUE), Ausgang S_EnableSwitchOut wird SAFETRUE. |
11 |
Wechsel von Schaltstufe 2 auf Schaltstufe 3 (S_EnableSwitchCh1 und S_EnableSwitchCh2 = SAFEFALSE), Ausgang S_EnableSwitchOut wird SAFEFALSE. |
Beachten Sie auch das weitere Signalablauf-Diagramm.
Dieses Beispiel zeigt die typische Verschaltung eines dreistufigen Zustimmschalters S1 mit dem sicherheitsbezogenen Funktionsbaustein SF_EnableSwitch. Die beiden resultierenden Signale des Zustimmschalters sind an den Eingangsklemmen I0 und I1 des sicherheitsbezogenen Eingangsgeräts SDI 1 angeschlossen.
Das Signal von der sicherheitsbezogenen Eingangsklemme I0 des sicherheitsbezogenen Eingangsgeräts SDI 1 ist mit der globalen I/O-Variablen SwitchControl1_In verknüpft. Diese globale I/O-Variable ist zur Auswertung an den Bausteineingang S_EnableSwitchCh1 angeschlossen.
Für den zweiten Kanal des Zustimmschalters gilt analog: Das Signal von der sicherheitsbezogenen Eingangsklemme I1 des sicherheitsbezogenen Eingangsgeräts SDI 1 ist mit der globalen I/O-Variablen SwitchControl2_In verknüpft. Diese globale I/O-Variable ist zur Auswertung an den Bausteineingang S_EnableSwitchCh2 angeschlossen.
Durch die TRUE-Konstante an Eingang Activate ist der Funktionsbaustein dauerhaft aktiviert.
Über S_AutoReset ist eine Wiederanlaufsperre eingestellt, die nach Rückkehr einer gültigen Signalfolge an den Bausteineingängen S_EnableSwitchCh1 und/oder S_EnableSwitchCh2 aktiv wird. Der Reset-Taster S2 zum Aufheben der Wiederanlaufsperre ist an Eingangsklemme NI0 des Standard-Eingangsgeräts DI 1 angeschlossen.
Das Freigabesignal am Ausgang S_EnableSwitchOut steuert z.B. die Aufhebung einer technischen Schutzmaßnahme. Zu diesem Zweck ist der Freigabeausgang S_EnableSwitchOut mit weiteren sicherheitsbezogenen Funktionsbausteinen oder Funktionen verschaltet.
S2 |
Reset |
|
Siehe zweiten Hinweis unter der Abbildung. |
Beachten Sie auch das zweite Anwendungsbeispiel sowie die Hinweise zu den Beispielen.
Weitere Informationen finden Sie in folgenden Abschnitten