Eingang S_AutoReset

Dieser Eingang dient zur Vorgabe der Wiederanlaufsperre nach Rückkehr des SAFETRUE-Signals an Eingang S_EnableSwitchCh1/2, d.h. nachdem die Sicherheitsfunktion nicht mehr angefordert ist.

Bei einer aktiven Wiederanlaufsperre befinden sich alle sicherheitsbezogenen Ausgänge des Funktionsbausteins im definierten sicheren Zustand. Dadurch wird ein ungewolltes Wiederanlaufen einer Maschine/Anlage verhindert. Im Fall einer vorgegebenen Wiederanlaufsperre muss diese durch ein Rücksetz-Signal aufgehoben werden, um die Funktion der Maschine/Anlage zu ermöglichen.

Datentyp: SAFEBOOL

Anfangswert: SAFEFALSE

Verschaltung: Verschalten Sie diesen Eingang mit einer Variablen oder Konstanten.

Wenn Activate = TRUE, führen die möglichen Werte an S_AutoReset zu folgendem Bausteinverhalten:

Wert

Beschreibung

SAFETRUE

Keine Wiederanlaufsperre des Funktionsbausteins nachdem die Sicherheitsfunktion nicht mehr angefordert ist.

Wenn keine Wiederanlaufsperre für den Funktionsbaustein vorgegeben ist, kann der Status SAFETRUE an Eingang S_EnableSwitchCh1/2 dazu führen, dass Ausgang S_EnableSwitchOut sofort auf SAFETRUE steuert.1

SAFEFALSE

Aktive Wiederanlaufsperre des Funktionsbausteins nach einer Rückkehr des SAFETRUE-Signals an Eingang S_EnableSwitchCh1/2 (d.h. nachdem die Sicherheitsfunktion nicht mehr angefordert ist).

Die Wiederanlaufsperre muss durch ein Rücksetz-Signal (positive Signalflanke) an Eingang Reset manuell aufgehoben werden.2

1

Wenn keine Wiederanlaufsperre vorgegeben ist, beachten Sie Folgendes:

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSSTART

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für den Fall eines Zustandswechsels an Ausgang S_EnableSwitchOut nach Anlegen des Status SAFETRUE an Eingang S_EnableSwitchCh1/2 enthält.

  • Stellen Sie sicher, dass geeignete Maßnahmen (gemäß zutreffender Sektornormen) getroffen wurden, um Gefährdungen beim Anlegen des Status SAFETRUE an Eingang S_EnableSwitchCh1/2 zu verhindern.

  • Verwenden Sie geeignete Sicherheitsverriegelungen, wenn eine Gefahr für Personen und/oder Ausrüstung besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

2

Nach Aufhebung der Wiederanlaufsperre kann der Status an Ausgang S_EnableSwitchOut sofort von SAFEFALSE auf SAFETRUE wechseln, wenn an den anderen Eingängen eine gültige Signalkombination anliegt.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSSTART

  • Prüfen Sie, welche Auswirkungen die Aufhebung der Wiederanlaufsperre durch eine positive Signalflanke an Eingang Reset hat.

  • Stellen Sie sicher, dass geeignete Maßnahmen (gemäß zutreffender Sektornormen) getroffen wurden, um Gefährdungen bei der Aufhebung der Wiederanlaufsperre zu verhindern.

  • Betreten Sie den Betriebsbereich nicht, wenn Sie die Wiederanlaufsperre aufheben.

  • Stellen Sie sicher, dass keine anderen Personen den Betriebsbereich betreten können, wenn die Wiederanlaufsperre aufgehoben wird.

  • Verwenden Sie geeignete Sicherheitsverriegelungen, wenn eine Gefahr für Personen und/oder Ausrüstung besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

 WARNUNG

NICHTERFÜLLEN DER SICHERHEITSANFORDERUNGEN

Stellen Sie sicher, dass eine Wiederanlaufsperre in Ihrem Sicherheitsnetzwerk realisiert ist, wenn zutreffende Normen für Ihre konkrete Sicherheitsfunktion eine Wiederanlaufsperre fordern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSSTART

Validieren Sie das Verhalten des Funktionsbausteins und des gesamten Sicherheitsnetzwerkes und prüfen Sie die Applikation sorgfältig.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.