WORD_AS_DWORD: Spostamento parola superiore e aggiunta parola inferiore
Questa figura mostra lo schema dei pin del blocco funzione WORD_AS_DWORD:
Il blocco funzione WORD_AS_DWORD unisce due valori di ingresso di tipo dati WORD all'interno di una singola uscita di tipo DWORD.
L'ingresso della parola superiore i_wHigh viene spostato verso sinistra di 4 nibble e sommato all'ingresso della parola inferiore i_wLow per ottenere un'uscita Dword q_dwOput.
Descrizione dei pin di ingresso
Questa tabella descrive i pin di ingresso del blocco funzione WORD_AS_DWORD:
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
i_wLow |
WORD |
Valore di ingresso parola inferiore Campo: 0 - 65535 |
i_wHigh |
WORD |
Valore di ingresso parola superiore Campo: 0 - 65535 |
Questa tabella descrive i pin di uscita del blocco funzione WORD_AS_DWORD:
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
q_dwOput |
DWORD |
Valore Dword uscita Intervallo: 0 - 4294967295 |