Principio del tipo Medidor de periodos

 

Descripción

Descripción general

Utilice el tipo Medidor de periodos para:

oDeterminar la duración de un evento

oDeterminar el tiempo que transcurre entre dos eventos

oEstablecer y medir el tiempo de ejecución de un proceso.

El Medidor de periodos puede utilizarse de dos maneras:

oDe flanco a contrario: permite el cálculo de la duración de un evento.

oDe flanco a flanco: permite el cálculo del tiempo que transcurre entre dos eventos.

La medición se expresa en las unidades definidas por el parámetro Resolución (0,1 µs, 1 µs, 100 µs, 1000 µs).

Por ejemplo, si el valor actual CurrentValue es igual a 100 y el parámetro Resolución es:

0,0001 (0,1 µs) medición = 0,01 ms

0,001 (1 µs) medición = 0,1 ms

0,1 (100 µs) medición = 10 ms

1 (1000 µs) medición = 100 ms

Se puede especificar un valor de timeout en la pantalla de configuración. La medición se detiene si se supera este valor de timeout. En este caso, el registro de conteo no es válido hasta el siguiente cálculo completo.

Modalidad de flanco al contrario

La modalidad de flanco al contrario mide la duración de un evento.

Cuando la condición Enable es igual a 1, la medición se realiza entre el flanco ascendente y el flanco descendente de la entrada A. El registro de conteo se actualiza en cuanto se detecta el flanco descendente.

G-RU-0010688.3.gif-high.gif

 

 

Modalidad de flanco a flanco

La modalidad de flanco a flanco mide el tiempo transcurrido entre dos eventos.

Cuando la condición Enable es igual a 1, el cálculo se realiza entre dos flancos ascendentes de la entrada A. El registro de conteo se actualiza en cuanto se detecta el segundo flanco ascendente.

G-RU-0010687.3.gif-high.gif

 

 

Comportamiento en caso de interrupción de la condición Enable

En el siguiente diagrama de tendencias se describe el comportamiento del registro de conteo cuando se interrumpe la condición Enable:

G-SE-0017772.1.gif-high.gif

 

 

Límites de funcionamiento

El módulo puede realizar un máximo de un cálculo cada 5 ms.

El pulso más breve que se puede calcular es de 100 μs, incluso si la unidad definida en la configuración es 1 μs.

La duración máxima que se puede medir es 1.073.741.823 unidades.