Principio del Medidor de frecuencias

 

Descripción

Descripción general

El tipo Medidor de frecuencias mide la frecuencia de un evento en Hz.

El tipo Medidor de frecuencias calcula el número de pulsos en intervalos de tiempo de 1 s. Hay un valor actualizado en Hz disponible para cada valor de referencia de tiempo (10, 100 o 1.000 ms).

Si hay una variación de frecuencia, el tiempo de restauración del valor es de 1 s con una precisión de 1 Hz.

Límites de funcionamiento

La frecuencia máxima que el módulo puede medir en la entrada A es de 200 kHz. Por encima de 200 kHz, el valor de registro de conteo puede reducirse hasta llegar a 0.

Si se configura la función EXPERT con una E/S normal, el periodo mínimo admisible es 0,4 ms.

El ciclo de servicio máximo a 200 kHz es del 60%.

Diagrama de sinopsis

En este diagrama se proporciona una descripción general del principio del medidor de frecuencia:

G-SE-0059653.1.gif-high.gif