Funzioni

 

FC_EtResultToString

Panoramica

Tipo:

Funzione

Disponibile a partire da:

V1.0.0.0

Proveniente da:

Implementa:

G-SE-0075174.1.gif-high.gif

 

 

Task

Convertire un elemento di un'enumerazione di tipo ET_Result in una variabile di tipo STRING.

Descrizione funzionale

Utilizzando la funzione FC_EtResultToString, è possibile convertire un elemento di un'enumerazione di tipo ET_Result in una variabile di tipo STRING.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

i_etResult

ET_Result

Enumerazione con il risultato.

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

q_xError

BOOL

Se questa uscita è impostata a TRUE, è stato rilevato un errore.

q_etResult

ET_Result

Enumerazione con il risultato.

Valore restituito

Tipo di dati

Descrizione

STRING[80]

Il ET_Result convertito in testo.