EN_OUT – Abilitazione uscita

Questa funzione booleana bitwise di sicurezza rappresenta una logica AND con un segnale di sicurezza e un segnale standard come ingressi per impostare un segnale di sicurezza in uscita. Con la funzione EN_OUT, è possibile realizzare il principio di abilitazione.

NOTA:

Il Safety Logic Controller ha accesso a tutti gli I/O di sicurezza ed ha la capacità esclusiva di impostare le uscite di sicurezza. Ciò può avvenire direttamente o in congiunzione con un segnale standard del programma del controllore standard (principio di abilitazione).

La programmazione del principio di abilitazione è permessa soltanto utilizzando la funzione EN_OUT senza negazioni o altra elaborazione del segnale.

 AVVERTENZA

FUNZIONAMENTO INDESIDERATO DELL'ATTREZZATURA

  • Verificate che la funzione EN_OUT sia usata senza negazioni o altra elaborazione del segnale.

  • Verificate che l'influenza del segnale standard tramite la funzione EN_OUT non possa causare un comportamento inatteso o pericoloso dell'intero sistema.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

Esempio:

Parametro

Tipi di dati

Descrizione

IN1

SAFEBOOL

Valore in ingresso, relativo alla sicurezza

IN2

BOOL

Valore in ingresso standard

OUT

SAFEBOOL

Valore in uscita, relativo alla sicurezza

Esempio