Comandi di menu di uso frequente si possono richiamare anche con icone nelle barre strumenti e scelte rapide da tastiera.
Le icone delle barre strumenti contengono un messaggio descrittivo (tooltip) e una breve descrizione che viene visualizzata nella barra di stato al passaggio del mouse sopra l'icona.
Le barre strumenti si possono staccare, spostare e ancorare altrove sull'interfaccia d'utenza come segue:
Fare doppio clic sulla linea tratteggiata per staccare la barra strumenti (1 nella figura sotto).
Le dimensioni della finestra staccata si possono adattare trascinando il bordo della finestra (punto 2).
Per spostare una finestra staccata, trascinarla per la barra di titolo.
Per riancorare una finestra, rilasciarla nella posizione desiderata sul bordo della finestra Machine Expert – Safety (punto 3).
Nascondere/visualizzare barre strumenti
Per nascondere o mostrare una determinata barra strumenti, procedere come segue:
Selezionare 'Progetto > Opzioni'.
Aprire la pagina del dialogo 'Barre strumenti'.
Mettere/togliere la spunta dalle rispettive caselle.
In preimpostazione sono visibili tutte le barre strumenti.
Icone grandi o piccole nella barra strumenti?
Selezionare 'Progetto > Opzioni', aprire la scheda 'Barre strumenti' e selezionare/deselezionare l'opzione 'Mostra pulsanti grandi' per determinare l'aspetto di Machine Expert – Safety con icone grandi o piccole nella barra strumenti.