BackgroundFrames

 

FR_<BackgroundFrame>

Panoramica

Tipo:

Frame di visualizzazione

Disponibile a partire da:

V1.0.1.0

Implementa:

VisuElems.IVisualizzazione

Task

Visualizzazione di un frame in background.

Descrizione funzionale

I frame di visualizzazione FR_<BackgroundFrame>(ad esempio FR_Control1024x768) sono frame in background per raggruppare altri frame e per realizzare funzionalità di controllo e navigazione. Vedere gli esempi seguenti.

Sono disponibili i seguenti frame in background:

Frame

Caratteristiche

FR_Control1024x768

Frame di controllo, dimensione 1024x768 pixel

FR_Nav1024x768

Frame di navigazione, dimensione 1024x768 pixel

FR_NavControl1024x768

Frame di navigazione e controllo, dimensione 1024x768 pixel

FR_Control800x600

Frame di controllo, dimensione 800x600 pixel

FR_Nav800x600

Frame di navigazione, dimensione 800x600 pixel

FR_NavControl800x600

Frame di navigazione e controllo, dimensione 800x600 pixel

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

i_sTitle

STRING(80)

Titolo del frame in background

Esempi

FR_Control1024x768 con controlli sul lato sinistro

G-SE-0045706.1.gif-high.gif

 

 

FR_Nav1024x768 con pulsanti di navigazione nella parte inferiore

G-SE-0046065.1.gif-high.gif