Questo blocco funzione avvia un movimento continuo controllato a una velocità specificata con generatore di profili di movimento inattivo.
Questo blocco funzione è disponibile per:
Azionamento Integrated Lexium ILA2T con Modbus TCP
Azionamento Integrated Lexium ILE2T con Modbus TCP
Azionamento Integrated Lexium ILA2K con EtherNet/IP
Azionamento Integrated Lexium ILE2K con EtherNet/IP
Per ulteriori informazioni sul modo operativo Speed Control, vedere la documentazione dell'azionamento.
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua a essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE. È possibile riavviare questo blocco funzione durante l'esecuzione. I valori di destinazione vengono sovrascritti dai nuovi valori nel momento in cui si verifica il fronte di salita. |
Velocity |
DINT |
Campo valori: -30000...30000 Valore predefinito: 0 Velocità di destinazione in rpm. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
InVelocity |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
NOTA: L'uscita Busy rimane TRUE anche se la velocità di destinazione è stata raggiunta o Execute diventa FALSE. L'uscita Busy viene impostata a FALSE non appena viene eseguito un altro blocco funzione come MC_Stop.
|
CommandAborted |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError. |
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura EcoStruxure Machine Expert . |
Nessun feedback per raggiungere la velocità di destinazione dall'azionamento. Non appena viene eseguito il blocco funzione, l'uscita InVelocity viene impostata a TRUE. Usare il blocco funzione MC_ReadActualVelocity per leggere la velocità del motore.