Principe du fréquencemètre

 

Description

Présentation

Le type Fréquencemètre mesure une fréquence d'événement en Hz.

Le type Fréquencemètre calcule le nombre d'impulsions dans des intervalles de 1 s. Une valeur mise à jour en Hz est disponible toutes les 10 ms.

Lors d'une variation de la fréquence, le temps de restitution de la valeur est de 1 s avec une précision de 1 Hz.

Limites de fonctionnement

La fréquence maximale que le module peut mesurer sur l'entrée A est de 200 kHz. Au-delà de 200 kHz, la valeur du registre de comptage peut diminuer jusqu'à atteindre 0.

Le cycle de service maximal à 200 KHz est de 60 %.