Ambos Harmony XB5R botones pulsadores son inalámbricos y sin batería. Se utilizan con puntos de acceso ZBRN que ofrecen más flexibilidad y simplicidad en la instalación. El punto de acceso convierte las entradas de radiofrecuencia de los botones pulsadores Harmony XB5R en diversos protocolos de comunicación que después pueden ser enviados a un controlador.
En la gráfica siguiente se muestra el módulo ZBRN conectado a un controlador:
Este documento le ayuda a configurar y utilizar el módulo ZBRN en su aplicación que se basa en:
oLínea serie Modbus (ZBRN2)
oTCP Modbus (ZBRN1)
NOTA: Para obtener más información de la configuración de su ZBRN, consulte la documentación de ZBRN.
En la gráfica siguiente se muestra un ejemplo en el que el punto de acceso es parte de una red serie Modbus, con el controlador como un maestro y otros dispositivos como esclavos:
1 Controlador como maestro
2 Módulo de interfaz de red Modbus Advantys OTB
3 Punto de acceso ZBRN
4 Unidad ATV12
5 Línea serie Modbus