WORD_AS_DWORD: Schieben des höherwertigen Worts und Hinzufügen des niederwertigen Worts
WORD_AS_DWORD-Funktionsbaustein
Diese Abbildung zeigt den Anschlussplan für den Funktionsbaustein WORD_AS_DWORD:
Der Funktionsbaustein WORD_AS_DWORD führt zwei Eingangswerte des Datentyps WORD zu einem Ausgangselement mit dem Datentyp DWORD zusammen.
Das höherwertige Wort am Eingang i_wHigh wird 4 Nibbles nach links verschoben, das niederwertige Wort am Eingang i_wLow wird eingefügt und beide ergeben das Doppelwort am Ausgang q_dwOput.
In dieser Tabelle werden die Eingangspins des Funktionsbausteins WORD_AS_DWORD beschrieben:
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_wLow |
WORD |
Eingangswert des niederwertigen Worts Bereich: 0...65535 |
i_wHigh |
WORD |
Eingangswert des höherwertigen Worts Bereich: 0 bis 65535 |
In dieser Tabelle werden die Ausgangspins des Funktionsbausteins WORD_AS_DWORD beschrieben:
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_dwOput |
DWORD |
Ausgangswert des Doppelworts Bereich: 0 bis 4294967295 |