DWORD_AS_WORD: Teilen eines Doppelworts in zwei Worte
DWORD_AS_WORD Funktionsbaustein
Diese Abbildung zeigt den Anschlussplan für den Funktionsbaustein DWORD_AS_WORD:
Der Funktionsbaustein DWORD_AS_WORD konvertiert einen Eingangswert des Datentyps DWORD in ein höherwertiges und ein niederwertiges Element des Datentyps WORD.
Das Doppelwort i_dwIput am Eingang wird in zwei Worte aufgeteilt, höherwertig q_wHigh und niederwertig q_wLow.
Diese Tabelle beschreibt die Eingangspins des Funktionsbausteins DWORD_AS_WORD:
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_dwIput |
DWORD |
Eingangswert Bereich: 0...4294967295 |
Diese Tabelle beschreibt die Ausgangspins des Funktionsbausteins DWORD_AS_WORD:
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_wLow |
WORD |
Ausgangswert des niederwertigen Worts Bereich: 0...65535 |
q_wHigh |
WORD |
Ausgangswert des höherwertigen Worts Bereich: 0...65535 |