Celsius_TO_Fahrenheit: Konvertieren von Grad Celsius in Fahrenheit

 

Celsius_TO_Fahrenheit Funktion

Anschlussplan

Diese Abbildung zeigt den Anschlussplan für die Funktion Celsius_TO_Fahrenheit:

G-SG-0030383.3.gif-high.gif

 

 

Funktionsbeschreibung

Die Funktion Celsius_TO_Fahrenheit konvertiert eine Temperatur von Grad Celsius in Fahrenheit.

Für die Umrechung in entgegengesetzter Richtung ist die Funktion Fahrenheit_TO_Celsius verfügbar.

Formel: T_Fahrenheit = [(T_Celcius * 1.8) + 32]

Beschreibung der Eingangspins

Diese Tabelle beschreibt die Eingangspins der Funktion Celsius_TO_Fahrenheit:

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_rIput

REAL

Eingangswert in Grad Celsius

Bereich: ±1,89e38 (Höhere Werte ergeben UNENDLICH).

Beschreibung der Ausgangspins

Diese Tabelle beschreibt die Ausgangspins der Funktion Celsius_TO_Fahrenheit:

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Celsius_TO_Fahrenheit

REAL

Ausgangswert in Fahrenheit