Funktionen

 

FC_EtDiagExtToString - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ:

Funktion

Verfügbar ab:

V2.0.0.0

Versionen:

Aktuelle Version

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oSchnittstelle

oRückgabewert

oDiagnosemeldungen

Aufgabenstellung

Umwandeln eines Aufzählungselements des Typs ET_DiagExt der Bibliothek RoboticsAutoTune in einen String.

Beschreibung

Jedes Enumerationselement besitzt einen Namen bzw. einen Wert. Der Rückgabewert der Funktion entspricht dem Namen des Enumerationselements.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_etDiagExt

ET_DiagExt

Der zu konvertierende ET_DiagExt-Wert.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

STRING[80]

Name des Enumerationselements, das an den Eingang i_etDiagExt übergeben wurde.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

Ok

InputParameterInvalid

UnknownDiagExt

24

DiagExt unbestimmbar

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Das Lesen des ET_DiagExt-Werts als Text war erfolgreich.

UnknownDiagExt

Enumerationsname:

UnknownDiagExt

Enumerationswert:

24

Beschreibung:

DiagExt unbestimmbar

Problem

Ursache

Lösung

Das Lesen des ET_DiagExt-Werts als Text war nicht erfolgreich.

Der an den Eingang i_etDiagExt übergebene Wert ist unbestimmbar.

Am Eingang i_etDiagExt muss ein Wert von ET_DiagExt übergeben werden.