ET_MovementState - Allgemeine Informationen
Typ: |
Enumerationstyp |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Enumerationstyp zur Beschreibung eines Bewegungsstatus.
Name |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
Idle |
0 |
Der Roboter befindet sich im Stillstand. |
Accelerating |
1 |
Der Roboter beschleunigt entlang der Bahn. |
InVelocity |
2 |
Der Roboter bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit entlang der Bahn. |
Decelerating |
3 |
Der Roboter verzögert entlang der Bahn. |
External |
4 |
Das Verfahren des Roboters erfolgt über eine externe Positionsquelle. |