ET_MovementMode

 

ET_MovementMode - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ:

Enumerationstyp

Verfügbar ab:

V2.1.1.0

Beschreibung

Enumerationstyp zur Beschreibung eines Bewegungsmodus.

Enumerationselemente

Name

Wert

Beschreibung

None

0

Kein Modus ist aktiv.

Motion

1

Roboter-Bewegungsmodus ist aktiv.

Die Berechnung, z. B. Feedback-Eigenschaft lrRemainingTime, basiert auf Bewegungsparametern, die durch einen Aufruf der entsprechenden Methoden von IF_RobotMotion festgelegt werden.

Jogging

2

Roboter-Tippbetrieb ist aktiv.

Die Berechnung, z. B. Feedback-Eigenschaft lrRemainingTime, basiert auf Bewegungsparametern, die durch einen Aufruf der entsprechenden Methoden von IF_RobotJogging festgelegt werden.

Synchronous

3

Modus mit synchroner Hilfsachsenbewegung ist aktiv.

Die Bewegung einer Hilfsachse verläuft synchron zur Bahnbewegung des Roboters.

Asynchronous

4

Modus mit asynchroner Hilfsachsenbewegung ist aktiv.

Die Bewegung einer Hilfsachse verläuft asynchron zur Bahnbewegung des Roboters.

External

5

Der externe Robotermodus ist aktiv.

Das Verfahren der Roboterkomponenten erfolgt über eine externe Positionsquelle.