Gemeinsame Eingänge und Ausgänge
Verhalten der Funktionsbausteine mit dem Eingang Execute
Bei einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird die Ausführung des Funktionsbausteins gestartet. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt. Zusätzliche steigende Flanken am Eingang Execute werden ignoriert, während der Funktionsbaustein ausgeführt wird.
Nach Abschluss der Ausführung weist der Ausgang Done bzw. Error den Wert TRUE auf, bis der Eingang Execute auf FALSE gesetzt wird. Wenn der Eingang vor Abschluss der Ausführung zurückgesetzt wird, wird der Ausgang Done bzw. Error für einen Zyklus auf TRUE gesetzt.