OPC DA - Benutzerhandbuch
Dieses Dokument enthält allgemeine Informationen zum OPC DA-Server. Es enthält die Konfigurationsschritte,
die in den verschiedenen Softwaretools ausgeführt werden müssen, um den OPC DA-Server automatisch zu starten,
wenn eine Verbindung zwischen dem OPC DA-Client (beispielsweise eine Visualisierung) und der Steuerung eingerichtet wird,
um dem OPC DA-Client die Variablenwerte der Steuerung zur Verfügung zu stellen.